结果:找到"边缘 控制 GD32 GPRS",相关内容485条
- MachXO2系列LCMXO2-256HC-4TG100C专为网络边缘应用优化的低功耗FPHA
- latticeMachXO2系列LCMXO2-256HC-4TG100C专为网络边缘应用优化的低功耗FPHA,适用于低成本的复杂系统控制和视频接口设计开发,满足了通信、计算、工业、消费电子和医疗市场所需的系统控制和接口应用。瞬时启动,迅速实现控制——启动时间小于1mS,在上电时迅速控制信号,以确保出色的系统性能和可靠的运行。通过内部逻辑提升系能性能——内置硬件加速逻辑和高达6864LUT4更多电压选择,节省更多成本——拥有3.3/2.5V和1.2V内核电压选择,待机功耗低至22μW特性:高达256Kbit的用户闪存和240KbitsysMEMTM嵌入式块RAM高达334个可热插拔的IO,可防...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MachXO2 LCMXO2-256HC-4TG100C 网络边缘应用优化 低功耗FPHA 发帖人:Hailey 发帖时间:2023-02-27 12:32:00
- GD32单片机停售
- 立创商城的GD32单片机再怎么停售了?系统出了问题还是说不卖了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: GD32 发帖人:tops12321 发帖时间:2022-07-26 22:51:00
- HQD300GPRSDTU资料分享
- zdl00000HQD300_GPRSDTU产品规格书_20220323103202.pdf大家好,我是zdl00000,今天给大家介绍的是HQD300GPRSDTU它内嵌了TCP/IP协议栈,同时简化了接口设计和外部伺服电路,更适合于恶劣的工业现场。用户通过电平接口,使用简单的AT+命令,就可以完成端到端的可靠数据通信,极大减轻了用户开发时间和维护的工作量。另外该产品可灵活地实现多种设备接入,工程安装简单。适用于使用串口通讯的单片机数据采集传输系统等,它可以使客户原有的有线串口设备无须改动立即变为无线网络通讯设备.减少了系统更新的投入,同时结构进行优化,外型美观、性能稳定、使用方便。
- 所属专栏: 项目外包 标签: HQD300 GPRS DTU 发帖人:zdl00000 发帖时间:2022-03-23 10:34:00
- 有没有人知道GD32怎样导入keil开发包
- 从官网上下载了对应的PACK文件,然后安装,打开keil里面列表却没有这个芯片,但是packinstaller里面有显示这个开发包然后我把GD32的cdb文件放入UV4文件夹里面,还是不能读出来打开GD32的cdb文件看源码,发现里面内容的分隔符和标准格式完全不同。然后最关键的来了,装了GD32的开发包后,原来的编译器信息全乱了,连C51都不能用了,要重装
- 所属专栏: 技术交流 标签: GD32 发帖人:rm543 发帖时间:2020-09-11 10:36:00
- wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案
- wifi模块,蓝牙模块控制,cc2541低功耗蓝ic方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒
- 所属专栏: 技术交流 标签: 控制 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 14:44:00
- USB控制器UPD720114GA-YEU-AT
- UPD720114GA-YEU-AT厂家:RENESAS标准包装:1250/托盘供应商器件封装48-TQFP(7x7)简单介绍UPD720114GA-YEU-AT的相关知识:类别:集成电路(IC)产品族:接口-控制器协议:USB功能:集线器控制器接口:USB标准:USB2.0电压-电源3.14V~3.46V电流-电源-工作温度0°C~85°CUPD720114是符合USB2.0规格的集线器控制器,适用于“符合生态原则的解决方案”。这种小型封装的控制器集成了核心逻辑电路的2.5V内部电压调整器、终端电阻器,减少了所需要的外部组件的数量。它缩减了板结构设计的BOM(物料单)的内容。另外,在集线器...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: USB控制器 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-07-10 11:29:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_厨房空调控制系统
- 1.利用GD32实现厨房空调的控制系统,主要吸引的地方是有比较丰富的flash/ram资源,满足RTOS+应用程序对资源的需求。2.目前是通过STM32实现的,但考虑到STM32有过不良的供货涨价问题,考虑做个备份方案,使用国产的GD32做。3.目前在demo板上做些RTOS,以及相关外设的验证;4.前段时间有些忙,这事给耽搁了,抱歉,
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 发帖人:aispace 发帖时间:2019-05-20 20:20:00
- 嘉立创不能做阻抗控制么??用阻抗神器算出来的线宽快100mil
- 1.6mm的双层板,蓝牙天线部分需要做50欧姆的阻抗,看了下JLC的阻抗控制神器只能算52欧姆的,线宽要100mil。。。。不知道能不能做阻抗控制啊?大家双层板做的2.4G天线的时候线宽线距都是怎么确定的呢??
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗控制 发帖人:逆流的鱼 发帖时间:2019-04-21 10:01:00
- 边缘计算在智能快递柜的智能装置上如何体现?
- ▌▌紧急事件,数据不返回总服务器,直接本地节点处理,完成快处理动作。当丢件作为智能柜最严重的紧急情况,当其发生时,常规程序逻辑,数据传输到总服务器,总服务器给丢件本地节点发出指令,进行相关处理。亦或者本地节点管理、控制相关节点,总服务器汇总。两者都是各有利弊,都不能称其为最适宜的逻辑方式。当NXP平台CPC-1322系列产品的边缘计算智能装置升级,我们依旧可以保持总服务器统一控制管理各节点,但紧急事件,本地节点可直接快处理动作。▌▌视频过大,本地压缩视频处理,完成视频预处理动作每套智能柜在没有进行客户服务之时,一般来说,总服务器把所有要投放的视频,进行压缩,再传输到各节点,进行视频播放,数据...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: IOT 边缘计算 工控机 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-04-04 10:23:00
- 求:编写LED灯变幻造型的教程
- 曾经在环球中心有个小朋友的编程教学培训中心看到过一个玩具,可以不听变幻灯光和造型。。想知道怎么做的
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 灯光控制 发帖人:终于看开爱回不来 发帖时间:2018-07-08 23:07:00
返回